This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4821万:参考设计,带外部时钟输入到RT/CLK引脚

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660345/tps54821-reference-design-with-external-clock-input-to-rt-clk-pin

部件号:TPS5.4821万

大家好,

我们在 设计中使用TPS5.4821万。 根据数据表,RT/CLK引脚可与外部CLK一起提供。 数据表中的参考设计仅使用RT来设置clk。 请与 RT/CLK引脚的外部时钟输入共享TPS5.4821万EVM-049的参考设计。

谢谢,此致,

Bhavishya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.网站上没有外部CLK的参考设计。
    2. CLK设置简单。 正如所写的数据表,符合高和低阈值和频率范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    根据数据表, TPS5.4821万RHLR 在开机后还可以提供外部同步,请对此进行确认,
    如有任何问题或疑虑,请告知我们。

    此致,

    Bhavishya AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们正在使用TPS5.4821万的PowerGood引脚作为功率定序的输出,作为TPS5.4821万的另一个使能引脚的输入。 但是序列中的最后一个TPS5.4821万不需要电源良好输出。 它是否可以保持浮动?

    此致,
    Bhavishya AJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您可以。