This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.3331万-Q1:数据表更改相关查询

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659568/tps43331-q1-datasheet-change-related-queries

部件号:TPS4.3331万-Q1

[ TPS4.3331万-Q1 ]数据表更改相关查询

(我在这里发布而不是汽车论坛,因为它现在是只读的。)

您好,

我有一位客户在其项目中使用了TPS4.3331万-Q1。 数据表似乎已更新,如下所示。
您能否帮助我解决以下客户提出的问题,说服客户接受此数据表更改?

  
<Q1>:从原始版本到修订版本。 A,去除Ch1的最小输出电流


删除的背景是什么?
最小输出电流会影响DCDC控制回路的稳定性。

<Q2:Vstby的电压容差>:

已卸下一次,但已重新取出。 那是什么?




很抱歉问了很多老问题...感谢您的支持。
此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ken:

    这些都是好问题,我会将其分配给相应的应用工程师,他们将回答您的问题。

    此致,
    卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:

    不幸的是,实施数据表更改的人员现在在接下来的几周内不在办公室,因此我不知道实施这些更改的确切原因。 但是,我们确实发现这些更改是有意进行的,因此最新的数据表看起来是正确的。

    此致,
    卡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl,您好!

    感谢您的检查。 我明白了,我会尝试说服 没有背景的客户...

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ken:

    很抱歉因为我不在,耽误了我的时间...

    最小电流被故意移除,因为这会产生误导,客户询问他们是否需要施加 最小负载。 这不是适用的最小负载。

    高VIN (SB)处的8 % 输出电压容差是正确的,并且在A修订版中意外地被删除,因此在B修订版中被重新添加。

    我希望这有助于您与客户的讨论,如果尚未这样做...

    此致,

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Frank,

    哇,你好支持这么古老的帖子!
    感谢您的反馈!

    到目前为止,我的客户没有提出任何争议,因此可以关闭。

    谢谢!