This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS6.1052万:TPS6.1052万

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659288/linux-tps61052-tps61052

部件号:TPS6.1052万

工具/软件:Linux

您好,

我们使用tps6.1052万 驱动 LED。 但从驱动程序源代码来看, 手电筒和闪存 模式不受支持

由驾驶员(DRIVERS/MFD/tps6105x.c)提供。

实际上我们正在使用这个芯片来处理带有ov5640摄像机模块的相机闪存。

我正在使用内核4.1 ,并且 已修改了tps6.1052万驱动程序以支持设备树。  

谢谢,此致,

SHAMMI

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shammi,

    感谢您的提问。  

    我最近继承了此部件的应用程序支持。 但是,我不是固件专家。 我将联系适当的资源并与您联系。

    最佳,

    -Harini

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shammi,

    "我正在使用内核4.1 ,并且已修改了tps6.1052万驱动程序以支持设备树。 "
    您对此有任何疑问/要求吗(或者)您好吗?

    如果您需要驱动程序,我可以向我们的驱动程序开发团队提交请求。

    谢谢!
    -Harini
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否有 任何用于tps6105X闪存模式的参考应用程序/驱动程序?

    此致,

    SHAMMI  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shammi,
    很抱歉回复太晚了,Harini太棒了。很遗憾,我们没有tps6105x闪存模式的任何参考代码。