This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z95:Ra表中的负值

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657781/bq20z95-negative-values-in-ra-table

部件号:BQ20Z95

我们收到了客户退回的电池,他们抱怨电池在几次循环后已耗尽。 使用"bq评估软件"读取电池状态,我们可以看到并测量电池容量和电池电压是否正常,但是即使100 % 已充电,ABS荷电状态报告0和RemainCharge Alarm (我们在设备中使用它来激活安全断电)也已设置。

解锁电池并查看DF将显示每个设置都正确且与Golden Device相同。 但是,更新后的Ra表显示了四个单元格中两个单元格(4s3p配置)的奇怪负值。对于两个单元格,所有网格点都显示-3.2767万。 所有电池Qmax似乎都是合理的(6800到7000mAh),Qmax-pack与最低电池相同。  

我们尝试了充电——放松(白天)去重压——再次放松——四个单元中的任何一个都没有看到Ra值的更新!

什么是错误的-我们应该怎么做?

 我们已经生产这款电池将近10年了-以前见过的较新的问题

BR Helge Larsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Helge,

    请将gg文件副本发送给我们以供进一步分析,并按照以下步骤操作。

    0.导出GG文件供以后比较。
    1.将奇怪的负RA值设置回合理的值(从更好的单元格或其他表复制)。
    2.发送重置命令(0x0041)
    3.为电池组充电,以对终端充电。
    4.休息直至VOK标志设置
    5. C/7放电至终端电压
    6.休息,直到VOK标志设置。
    7.为电池组充电,以对终端充电
    8.休息直至VOK标志设置
    9. C/7放电至终端电压
    10.休息直至VOK标志设置。 此时,Ra表应更新。
    11.导出GG文件并与步骤0中导出的GG文件进行比较。 检查RA值是否已更新。

    此致,
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Helge,

    我希望这些步骤能有所帮助。 如果您的问题仍然存在,请告知我们并发送量表中的gg.csv文件和日志,以便进一步分析。

    此致,
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Negative-Ra.zipHiBryan

    很抱歉回复太晚。

    我以为我已经发送 了gg文件,显然有些东西出了问题。 现在再试一次-现在压缩的版本包括一个来自坏电池的gg文件(名为DCNS) 和一个来自新生产单元的gg文件(ref.gg)。 还包括故障电池的充电/解压日志。

    我尝试了你的11个步骤 菜单-但没有成功。 结果是,VOK从未设置-并且不仅保留负Ra值-所有Ra值似乎都被冻结。

    更新闪存所需的内部通信似乎 不起作用。 可能是一个简单的故障部件-我被告知客户有更多这样的电池,但我不确定是否有这种电池。

    如果您没有线索,也许我们应该将其归类为简单 的部件缺陷 -您的看法是什么?

    巴西

    Helge Larsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Helge,

    这肯定需要一些调查。 如果退货率较低,并且您认为不值得花时间调查,我们可以提出问题。 如果没有,请告诉我,我们可以在两个方面都努力。

    此致,
    Bryan Kahler