Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCRA0
主题中讨论的其他部件: GPCRA0
您好,
我们正在为锂离子电池管理系统使用BQ34Z100-G1燃油表。
我们在一些全新的细胞上成功地完成了学习周期,并在一段时间内成功地使用了黄金形象。
在我们的应用中,我们开始使用已在其他应用中使用的第二生命单元,然后再将其用于我们的产品,这意味着它们的容量不是以前的容量。 由于我们无法控制它们之前的寿命,因此每组细胞可能处于不同的SOH状态,因此我们希望BQ芯片重新学习细胞容量。 为此,我们已使用IT enable命令启用了Impedance Track算法。
经过一个完整的循环后,SoC似乎能够很好地跟踪充电情况(表明它已学习到新的容量),但是放电时的SoC似乎非常不准确(看起来好像它认为它是一个全新的单元)。 这似乎与是否完全充电无关。
在许多周期中,它似乎有所改进,但我们希望它能尽快为最终用户学习。
是否有任何设置或步骤可使BQ芯片更快地学习新容量? 还是让它能够尽快了解放电?
谢谢!
詹姆斯
PS。 我附上了我们的充电放电周期图表。 我们已经绘制了BFG SoC以及我们基于简单库伦姆计数算法在微控制器固件中计算的SoC。