This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.775万EVM-837:学习周期

Guru**** 2557740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659298/bq27750evm-837-learning-cycle

部件号:BQ2.775万EVM-837
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

您好,Onyx

我 现在可以启动EVM了。

1.我尝试运行学习周期,但bqstudio软件中没有显示学习周期的任何插件。

2.我也不知道要改变哪些参数。

3.如何通过EVM为电池充电和放电?

我也完成了化学ID的校准和选择。

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nikhil,
    请查看下面的应用说明,了解如何完成学习周期。 虽然是为其他设备编写的,但它仍然适用。 如果您还有其他问题,请告诉我

    www.ti.com/.../slua777

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    1)我在数据存储器中找不到充电器端接锥形电流。

    2)每当我尝试发送Gauge enable命令时,结果似乎显示为不可用。  

      我尝试使用unseal命令,但该命令也不可用。

    感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nikhil,
    -充电术语锥形电流采用高级充电算法->终端配置
    -确保设备未密封。 有一个开封按钮和一个开封完全访问按钮。 您需要单击两者。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onyx:
    我正在尝试完成学习周期。
    我可以将电池放电,但在放松5小时后,我无法开始充电,我正在发送下面有关寄存器的图片。
    我要做的是清除钻头,在命令窗口中按Gauge _en,在放松5小时后,在放电后再次按Gauge _en按钮以设置钻头。
    请就此向我提出建议。
    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设置Gauge _en位后,只要按下命令,就会再次显示84 % 周围的电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nikhil,
    设置xchg标志意味着您的充电FET关闭,因此您无法为电池充电。 您需要单击FET ENABLE (启用FET)命令按钮以打开FET。 您不应该多次发送量规启用命令。 您是否仔细查看了我之前发送给您的应用说明?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Onyx:
    我使用了FET ENABLE (启用FET)命令并尝试开始充电,但电荷仍从90开始向下。
    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我们是否需要在放松时间5小时或充电时间2小时期间更改设置或命令。
    一切是否都是自动化的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否停止给1N和充电器/负载的放电电电电流-即2A,并且当我校准施加的电流时,它仅采用负值。
    提供给充电器+和充电器的电压为4V,其中的电流为10 mA。
    这有什么问题吗?
    此活动紧急,请尽快回复
    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    校准以放电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已开始学习周期,但我的问题是充电。
    我想为设备充电。
    我如何知道我的学习周期进展顺利?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nikhil,
    充电在学习过程中并不起非常重要的作用。 这就是允许您使用任何费率收费的原因。 放电更重要。 如果学习成功,更新状态将为06。
    谢谢
    Onyx