This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.751万-G3:GPOUT_POL pole setting (GPOUT_POL极设置)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657903/bq27510-g3-gpout_pol-pole-setting

部件号:BQ2.751万-G3
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIOBQEVSW

您好,

我们已为系统中使用的电池的燃油表创建了黄金映像文件。

我们需要对BAT_LOW_BAT_GD引脚配置进行说明。 我们希望将引脚12用作BAT_GD,我们希望引脚的极性为低。 因此我们将OP Config寄存器的LSB字节设置为B (GPOUT_POL=1,GPOUT_INT=0,BAT_FN=1,temps =1),但我们看到BAT_GD仅在将GPOUT_POL位写入0时才会降低。 但是,使用bqEASY (0.9 .........92版本)工具,我们无法获得将该位设置为0的选项。 请告诉我们如何设置位。

我已附加了.ezy文件和.gg文件。

此致

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ravi:

    更改数据闪存后,需要发送reset (0x41)命令以确保在RAM中更新参数。 尝试一下,看看是否可以解决您的问题。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    加载黄金映像后,我们将通过发送0x41命令重置量表。 但该位不会被清除。

    此致

    Ravi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ravi:
    是否可以改用bqstudio? 我启动了bq2.751万-G3工具的一个实例,我看到了GPOUT_POL,它可以设置标志。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 G2和G3版本中BAT_GD引脚的功能是否存在差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不相信有。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx:

    感谢您的澄清。  

    我已从bqEVSW 0.9 创建了Golden文件,并且我必须将上面提到的Opconfig位更改为8973 (我已使用bqstudio完成)。 现在,我们已经将黄金文件传输到生产环境。  

    我是否可以使用Bqstudio以.srec格式创建黄金映像并将其提供给生产部门,或者我必须创建所有文件(.srec,.bq.fs,.df.fs)并将所有文件加载到生产线中。  

    此致

    Ravindranath R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ravindranath。
    很抱歉后续跟进延迟。 我外出度假。
    是的,您可以使用bqstudio创建srec文件。 您只需要为生产线提供其中一个文件,即srec,bqfs或dffs。
    谢谢
    Onyx