This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6.122万:tlv6.122万

Guru**** 2388690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660402/tlv61220-tlv61220

部件号:TLV6.122万

你(们)好

数据表中提供的泄漏电流是多少,请告诉我此电流的原因?

此致

Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看不到您分享的图片。请告诉我哪种漏电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,李嘉柏:

    请找到所附的泄漏电流图像

    漏电至输出电压: 希望在该升压转换器的输出处测量此电流。 我 正在寻找数据表中提到的测试泄漏电流的程序。 根据测试条件,我必须强制1.2V至输入引脚,0V至启用引脚。 输出引脚如何? 是否需要强制3.3V输出引脚,或者我必须使用外部电阻器设置输出。 请澄清。
    SW的漏电流:请告诉我 ,此参数的意义是什么? 希望在该升压转换器的输入端测量此电流。否则,请告诉我测量此参数的步骤。执行此测试时,为什么输出电压大于或等于输入电压。

    此致

    Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.需要为VOUT引脚提供外部电源
    2. SW泄漏测量从该引脚到GND的电流。如果VOUT低于VIN,则会有电流流入VOUT,而不是接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,李嘉柏:
    测量输入至输出电压的泄漏电流时,SW针脚的连接应该是什么??
    它应该连接到电感器或保持打开(浮动)??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接到电感器,因此SW中的电压为1.2V