This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.818万:需要参考设计TIDA-0.0652万的帮助

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660223/ucc28180-need-help-with-reference-design-tida-00652

部件号:UCC2.818万
主题中讨论的其他部件:Tida-0.0652万

您好,

我是电源设计的新手,曾经使用过Fly-Back转换器,但却是降压转换器的新手。 我已经构建了参考设计TIDA-0.0652万,但一旦打开交流电源,就会出现R5 (0.05欧姆)电阻器发出电流的问题。 因此不可能进行热测试。 可能会帮助您了解有关如何进行测试的信息,或任何其他阅读材料或详细 的电路描述,以帮助解决此问题。

我已经检查并重新检查了PCB和电路,按照电路图,没有任何类型的短路。

谢谢,此致

第纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinar,您好!

    感谢您对UCC2.818万的关注。 您是否使用与TIDA-0.0652万相同的BOM和布局? 您的主板上R5的封装大小是多少?

    此致,
    Ben Lough
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉回复太晚,我正在旅行。 是的,电阻器与BOM相同,MOSFET是等效的。 主板的设计不同,因为主板上没有短路。 我必须做一个不同的设计才能研究设计。

    谢谢

    第纳尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将原理图与所用的部件号和包装一起附加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dinar:
    看来R5的一侧(原理图中标记为节点PE)连接到保护接地。
    应在单点将其连接到AGND
    您需要移除此接地连接。
    此外,降压PFC还提供浮动低电压输出,因此您必须确保任何测量仪表都是浮动的。
    例如,不能将示波器探头的接地线夹连接至PFC输出电容器的负极。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好John

    感谢您的回复。 您的意思是,我需要通过网捆扎连接原理图上的PE (GND)和AGND? 主板上是否有任何特定点(电路/原理图)? 该图按照PDF的说明,PE未连接到主板上的任何东西。
    我在连接示波器时确实使用了隔离变压器(1:1),但在本例中,我刚刚在输出端连接了一个万用表,如TIDUAS3A第11页所述。

    谢谢,此致
    第纳尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Dinar:
    您可以将PE连接到AGND,只要它是PCB布局上最短的线路。
    目前MOSFET栅极驱动器处于浮动状态,这就是R5吸烟的原因。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好John

    感谢您提供的信息,将通过连接PE和AGND进行测试,并进行更新。 在进行初始测试时,我还需要寻找其他什么?

    谢谢,此致
    第纳尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinar,您好!

    您是否能够在连接PE和AGND的情况下执行测试?

    此致,
    Ben Lough
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dinar,您好!

    现在我将继续并关闭此线程。 如果您遇到此设计的任何其他问题,请告诉我。

    此致,
    Ben Lough
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben

    很抱歉,我一直在出差,无法访问网络,我仍然必须测试修改,新主板必须是焊接的,我将在2天内更新。

    很抱歉回复太晚了。

    减速器

    第纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ben
    我通过将PE连接到AGND测试了该板,该板根本无法打开,eh输出处无电压。

    此致
    第纳尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dinar:

    测量ICOMP上的电压。 应大于0.2V

    然后测量VSENSE上的电压。 该值应大于0.82。

    VCC上的电压应大于12.1V

    如果所有这些值都正常,但您 仍然没有闸阀驱动,则IC已损坏 ,因为在您之前的设置中闸阀处于浮动状态。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John

    我已经焊接了一个新板,上面有所有新组件,VCC =0v,VSENSE=0v和ICOPM=0v,WTR到AGND。
    由于VCC =0V,板将无法打开。
    请解释BaisHV和U4的操作吗?

    谢谢,此致
    第纳尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第纳尔
    您的示意图没有U4或"BaisHV"
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在示意图中标记了BAISHV和U4部分,如何检查此部分是否正常工作?  接通电源时,该部分是否为UCC2.818万供电?

    另外,我是否可以使用外部24V直流电源运行板,而不连接230V交流并检查UCC2.818万的功能?

    谢谢,此致

    第纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您标记的部分会从高压输入产生低电压偏压。
    D7和FET的电源电压将达到18V左右。
    这将为控制器提供VCC电压。
    如果您愿意,可以使用外部电压生成VCC
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John

    感谢您的参与,这对解决主板上的问题非常有帮助。

    谢谢,此致
    第纳尔