This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3485:驾驶N-FET

Guru**** 2611695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659399/lm3485-driving-n-fet

部件号:LM3485
主题: TPS5.3119万中讨论的其他部件

您好,

由于滞后功能,我想使用此设备,但我的设计要求是必须驱动特定的N通道MOSFET。 是否可以在降压拓扑中执行此操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    LM3485设计用于PFET。 您可以查看具有轻负载跳过模式功能的备用部件,如TPS5.3119万。

    此致,

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我试着找一个能处理+125C的,但没有结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS5.3119万的最大接点温度范围为150C,与LM3485类似。 LM3485未指定最高环境温度,因此您会得到它支持125C环境温度的印象。 两个部件的工作压力均为150 Tj

    此致,
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的设计是非同步的。 如果我不使用高侧 低侧电压,该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果进行异步设计,则不使用LDRV信号,而只使用 二极管。

    此致,

    Mathew