This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.4331万:启动问题

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656535/tps54331-start-up-issues

部件号:TPS5.4331万

尊敬的先生:

TPS5.4331万在正常温度和零下30度下无法启动,我们的原理图中附有此图, 我想知道您是否有 模拟环境来测试它?  


e2e.ti.com/.../12V_2D00_5V_2D00_5.4331万.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.为什么要添加C961?
    2.请附上EN引脚的启动波形。 确保它可以达到EN上限阈值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. C961帮助电压稳定在12V,Ω,然后TPS5.4331万可以开始工作。

    2.附加波形,EN引脚电压可在100ms后平衡,EN引脚电压为1.56V,可达到1.35V的高电平阈值。 (如果TPS5.4331万此时不工作,EN引脚电压应为1.56V-4uA* 30kΩ=1.44V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. C961帮助电压稳定在12V,Ω, 然后TPS5.4331万 可以开始工作。

    2.附加波形,EN引脚电压可在100ms后平衡,EN引脚电压为1.56V,可达到1.35V的高电平阈值。 (如果 TPS5.4331万 此时不工作,EN引脚电压应为1.56V-4uA* 30kΩ=1.44V)

    随附的"测试报告"供您参考。