This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.2929万D:关于预偏置操作的问题

Guru**** 2927690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/655840/tps22929d-question-about-pre-bias-operation

部件号:TPS2.2929万D
主题中讨论的其他部件: TPS2.291万ATPS2.2953万

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用TPS2.2929万D,并有问题。

如能提供建议,我将不胜感激。

---

问题

当电源接通时,输出电压的上升速度快于输入电压。

在这种情况下,在设备通电之前提供Vout。

它是否有任何断裂的可能性?

保护电路是否正常工作?

它是否有可能 流经Vin?  

有什么问题吗?

---

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致,

信一

e2e.ti.com/.../Question-about-TPS2.2929万D.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shinchi,

    TPS2.291万A和TPS2.2929万D具有相同的反向电流阻断体系结构,并且在另一篇E2E文章中就TPS2.291万A的此类问题做了一些工作:

    e2e.ti.com/.../41.1633万 反向电流

    我们还在 此处提供了反向电流阻断应用说明 ,提供了更多信息。

    简而言之,该设备将阻止反向电流,但在实施反向电流阻止之前,VIN上可能会出现小电压峰值。 如果连接了VIN和ON,这可能是一个问题,因为设备可以打开。 但是,如果“On (开)”保持低电平,则设备将不会出现任何问题。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arek,

    感谢您的回复。

    我知道设备没有损坏,它可能会导致反向电流,具体取决于负载。

    我将与客户分享您的建议和信息。

    感谢您的巨大帮助。

    此致,

    信一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您可能会担心,

    我对TPS2.2965万N有类似的问题。

     

    其结果是否与TPS2.291万相同?

    请查看随附文档以了解详细信息。

     e2e.ti.com/.../Question-about-TPS2.2965万N.pptx

    此致,

     

    Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gk110,

    TPS2.2965万N没有反向电流阻塞。 如果您正在寻找具有反向电流阻断功能的高电流,塑料封装负载开关,请查看TPS2.2953万。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius