This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED照明驱动器和灯;一般照明

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656343/led-driver-of-illumination-general-lighting

线程中讨论的其他部件:LM3409TPS9.2691万TPS9.269万TPS9.2692万

我正在寻找 符合以下条件的LED驱动器。

它是照明和一般照明LED驱动器。

VIN=20~32V

LED的VF = 3.0 或6.0

LEDs=约20个

(我们的客户不会决定系列和并行的数量。

 但是,客户允许所有配置。

 例如,20系列/1个并行,10系列/2个并行,7个系列/3个并行等。)

Iout = 1.2 或2.4A

请告诉我们 最好的产品。

此致,

西泽高弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takahiro,

    考虑您的需求,将此主题移至另一个论坛。

    谢谢。
    此致,
    肯尼斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Takahiro:

    此应用程序是否有调光要求? 如果是模拟,PWM或两者? 如果PWM是否有PWM频率规格?

    最简单的解决方案是使用  3V LED (15V输出电压)实现5系列/4并联。 然后您可以使用LM3409 降压控制器。 这将是最少的组件数解决方案。

    另一个选项是使用TPS9.269万,TPS9.2691万或TPS9.2692万并在升压配置中使用20系列/1并行(60V输出)。

    如果您有更多信息可能会缩小范围,请告诉我。 但我将从目前为止在本线程中所掌握的信息中开始了解LM3409。

    此致,

    彩色