This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:为VCC和VAUXH添加不同的电压

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657728/lm5064-add-different-voltage-to-vcc-and-vauxh

部件号:LM5064

我们是否可以使用LM5064为VCC和VAUXH添加不同的电压。 也不是GND级别。

我们的客户正在考虑以下使用方法。

输入轨:-48V
VCC:-35V
VAUXH:-41.2V (当输入轨为-48V时)

有关详细信息,请参阅随附的文件。
这种使用是否没有问题? 您是否认为此电路对雷击浪涌具有更强的耐受性?

e2e.ti.com/.../LM5064-circuit.pdf

此致,
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kohei,

    这样,在Vin =-48V时,Vin上会有13v偏压(假设Vcc上有13v偏压)。 Vauxh将为6.8伏。 这应该正常工作,但请记住,VauxH上的电阻分压器会对Vin遥测标度产生影响。 建议您在LM5064 EVM上试用,应该易于查看。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian San,

    感谢您的回答。
    您是否认为此电阻器分压器电路对雷击浪涌具有更强的抵抗力?

    此致,
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它会更好,尤其是当VauxH中添加了齐纳时。  但您仍需要保护FET。  尺寸合适的前端电视可保护所有设备。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian San,

    在此电路中,我们应该将输出滑片二极管放置在何处(数据表图17 D1)?

    e2e.ti.com/.../5545.LM5064-circuit.pdf</s>5064

    它是否在GND和OUT之间? 或VCC和VEE?
    如果将其置于VCC和OUT之间,则VCC的齐纳会损坏,因为当FET关闭时,电流从OUT流向齐纳。

    如果在VCC和Vee之间放置了散射灯,是否存在任何问题?

    此致,
    Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kohei,

    查看您的另一个E2E,刚刚回复。 请遵循DS系统注意事项部分并参阅图15。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian San,

    我想知道连接电路的散射位置。 它具有OUT,SENSE,SENSE,SENSE和VE_K的保护电路,如DS图17所示。
    您认为我们应该在输出引脚和GND之间放置吗?
    我们的客户正在考虑在VCC和VEE之间进行切换。

    此致,
    Kohei Sasaki