This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:补偿计算

Guru**** 2472870 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544C25, TPS544B25, TIDEP0041, TPS544C25EVM-681, TPS543C20, TPS548D22, TPS548D21, TPS549D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654879/tps544c25-compensation-calculation

部件号:TPS544C25
线程中讨论的其他部件:LM1.0011万,TPS544B25TCI6638K2KTIDEP0041, , TPS543C20TPS548D22TPS548D21TPS549D22

您好,

我正在使用 LM1.0011万 +TPS544C25作为TCI6.6382万K SOC的可变电源CVDD。

请您帮助我使用TPS544C25的TPS40K环路补偿工具吗? 是否有任何TPS54K参考工具?

参考K2E原理图,如何确定补偿和反馈电路值?

请提出建议?

谢谢。

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vudhya,

    TPS40K电子表格不支持TPS544c25。 您可以选择使用Webench在线工具或此处提供的pspice平均模型:
    www.ti.com/.../slum462

    我个人使用pspice average模型来设计循环补偿(如果可用)。 如果您需要进一步的帮助,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢John。

    根据此部件的数据表,我看到它不符合RoHS。 这被称为RoHS豁免。 此零件是否仍可使用?
    或者是否有符合RoHS工业级标准的安全销部件?

    谢谢!
    Vidhya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vidhya

    此组件对以下产品有RoHS豁免:1)在芯片和封装之间使用的基于引线的反转芯片焊接隆起,或2)基于引线
    模具和导联架之间使用的模具粘合剂。 否则,该组件被视为无铅(符合RoHS标准)。 该系列的所有设备都使用相同的流程,并且不受RoHS限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    根据RoHS Directive 2011/65/EU 1),在芯片和封装之间使用的基于引线的反转芯片焊接隆起-属于例外情况。 但是2)模具和导联架之间使用的铅基模具粘合剂-不属于例外情况。 您是否可以共享2)被视为RoHS豁免的任何参考文档?

    谢谢!
    Vidhya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我看看我能找到什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vidhya

    是的,它适用。 免责条款7A不会指定下一级的详细信息,而只是重量百分比。 此应用说明显示语言(尽管2016年日期应更新 ): www.ti.com/.../szzq119c.pdf

    如果您需要进一步的帮助,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    在TPS54C225的K2E或K2L EVM原理图中,我看到了钽电容器在输出中的使用。

    是否有具体原因?

    为了提高稳定性,陶瓷盖更受青睐,因为它们的ESR更低。 设计是否推荐,与钽瓶盖相比,电解瓶盖是更好的选择?

    请您对此有深入的了解。

    谢谢!

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vidhya

    您是否认为TPS544C25不是TPS54C225正确? TPS54C225不存在。 K2E和K2L是什么意思? 我不熟悉这些术语。 对于TPS544C25,有两个钽电容器的占位符,但未在EVM上填充。 陶瓷电容具有较低的ESR,通常在输出上提供较低的纹波电压。 TPS544C25可以支持类型3补偿,因此对于它可以支持的输出电容器类型非常灵活。

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    那么,TPS744C25部件的铅重量百分比是多少?
    请分享。

    谢谢!
    Vidhya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vidhya

    这一细目似乎不容易得到。 我可以告诉你,这是一个非常小的数字。 让我看看我们的质量团队是否有故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    抱歉,这是打字错误。 它是TPS544C25部件。

    此 部件的TI K2E和K2L EVM原理图参考。 钽质盖在示意图中填充/安装。

    如果填充钽质盖仍能提供良好 的补偿结果,您的意思是不是说?

    此部件还支持30A最大电流(右)?

    对于  EVM中设计的1V,我看到25A。 CVDD导轨是可变电源导轨(0.8V至1V)。 在这种情况下,如果电压为0.8V,电流可能会增加到28A。   在这种情况下,设备是否仍支持? IC的降额百分比是多少?

    请尽快回复。

    此致,

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya

    在EVM文档中找不到对K2E或K2L的引用。  如果您指的是C25和C26,则它们肯定不会填充。  您可以从用户指南第45页的材料明细表中看到这一点,因为它们的数量为"0"。

    EVM电路设计用于TPS544C25的30 A输出电流和TPS544B25的20 A输出电流。  每个的输出电压为0.95 V。输出电流基本上独立于输出电压。  数据表第15,16和17页上有降额曲线。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    您指的不是正确的EVM。 您提到的C25,C26用于0.95V恒定输出。

    我指的是LM1.0011万和TPS544C25的智能反射操作(TCI6638K2K SOC为0.8V至1.1V)。

    TI_K2L_EVM_SCH_16_0.0176万_02是参考EVM (第43页)

    K2E- TIDEP0041文档编号(第7页)

    对于智能反射,电源是固定的,但电压会变化。
    请尽快回复。

    此致,
    Vidhya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vidhya

    这些设计似乎是三年前由一家外部承包商开发的。 我将查看是否可以跟踪联系人。 我很可能无法回答有关设计程序或如何得出补偿的任何详细问题。 如您所知,补偿闭环降压转换器有许多可能的有效解决方案。 我会让你知道我在本周的某种方式中找到了什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vidhya

    仔细观察该原理图,看起来就像使用了一种通用补偿方法,即使用补偿极和零来取消LC滤波器和ESR 0的双极。 零位于8.56 kHz和10。 63 kHz。 它们被放置在大约LC角频率以取消双极。 第一个补偿极为36.2 kHz,用于取消输出电容器的ESR零。 最后一个极是188 kHz的高频下滚极。
    如果您需要进一步的帮助,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您还需要哪些信息? 请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    对于TCI6638K2K SOC- CVDD智能反射电源-(0.8V至1.1V) LM1.0011万和TPS544C25设备。
    TPS544C25部件最大支持30A

    假设K2K估算表最差情况下的功率计算为23W。 在这种情况下,如果电压为1V,则电流为23A,但如果电压为0.8V,电流可增加至29A。 在这种情况下,此30A器件是否仍支持? IC的降额百分比是多少?

    或者,我们是否应该为TPS544C25 (30A)部件寻找另一个转换器35A/40A部件?

    我还提到sprabv0 -第10页智能反射VID值映射-如何完成此映射?
    这是否由TI SOC控制? 此部件没有硬件设置。 TI SOC和LM1.0011万 DAC之间的VCNTL控制执行此映射。


    请尽快回复。

    此致,
    Vidhya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya

    TPS544C25可支持高达30 A的输出电流,因此29 A不是问题。 当然,您必须设计主板和系统以获得适当的散热性能。  数据表中的图19至31显示了不同条件下的安全工作区域曲线。  该曲线基于TI EVM TPS544C25EVM-681 PCB设计。  热性能在很大程度上取决于PCB设计,气流等,因此您可以通过向PCB添加额外的铜层和更大的铜区域来设计更具热效率的设计。


    就映射而言,我只能传达该设计手册中的内容。 它表示每个单独的Keystone II设备都使用特定的6位SmartReflex代码进行永久编程,以获得最佳工作电压。 LM1.0011万对该代码进行解码,并相应地为转换器电压提供STS。 映射表基于该生产测试数据。

    通常,在此论坛中,我们可以回答直流/直流转换器的特定问题,例如电流额定值,补偿等。有关SOC操作的详细信息,您最好在关键字或高性能计算特定论坛中发布。
    e2e.ti.com/.../639
    e2e.ti.com/.../952

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢John。

    在情况下,您能否为TPS544C25(30A)推荐备用部件? 谁的功能和软件包保持不变,并提供更高的电流支持?

    请尽快回复。

    此致,

    Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vidhya

    TPS543C20是采用相同封装和类似但不完全相同的引脚输出的40A器件。  也没有PMBus。

    TPS548D22也是采用相同封装的40 A部件,具有相似但不完全相同的引脚输出和略有不同的功能,没有PMBus。

    您还可以查看TPS548D21:

    和TPS549D22:

    请告诉我,其中一个解决方案是否适合您。