主题中讨论的其他部件: TPS6.1087万
我的 TPS6.307万用作升压转换器5V/9V。 输出电流为最大值 500mA。 它在正常条件下工作正常,但当输出对地短路时,它始终会损坏。 当芯片损坏时,它会在没有任何负载的情况下消耗高电源电流(约450 mA)。
据我所知,TPS6.307万可以防止短路,但它在我的应用中不起作用。 我试图找出导致问题的原因,但我失败了。 也许我做错了什么?
此外,我注意到它在没有负载的情况下消耗了近40mA的电源电流(当然是在损坏之前)。
C14,C15,C16,C17 -陶瓷电容器;C21 -低ESR类型