This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:无法将设备发送到"取消密封模式"

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654086/bq34z100-g1-unable-to-send-the-device-into-unseal-mode

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

您好,

我在设备数据表中读过,设备应处于"开封模式"以校准电压和电流。  

我正在使用13s电池进行校准。 将bqstudio用于此模块和EV2300模块。 当我使用命令框打开封条模式时,它没有结果,我认为它不会进入打开封条模式。

那么,如何进入打开密封模式并校准设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    控制状态寄存器中FAS和SS位的状态是什么? 发送命令检查FAS和SS位的更新状态后,是否执行刷新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ritul,

    在bqStudio中,请转至高级通信模式。

    使用以下命令,请快速连续执行(间隔不到4秒)

    1.禁用自动刷新

    2.要解决0x00,请在控制字段中键入0414。  按ENTER键

    3.要解决0x00,请在控制字段中键入3672。  按ENTER键

    4.点击刷新并切换到“寄存器”选项卡,查看SS标志是否变为绿色。

    如果SS标志变为绿色,请重复上述步骤,并在步骤2中输入完全访问通过代码FFFF,在步骤3中输入FFFF。

    如果更改了完整访问密码,请输入这些值(请注意:字节必须以小字节序表示)

    如果这些步骤不能使工作解除密封,请从逻辑分析器发送输出并标记命令的发送位置。

    此致,
    Bryan Kahler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Damian:

    FAF的状态=绿色,SS =绿色。

    我已在发送命令检查FAS和SS位的更新状态后刷新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bryan:

    我已按照您提供的步骤操作。 我已获取 逻辑分析器和bqstudio屏幕的输出

    逻辑分析仪输出显示的输出

    10414  3672

    2. FFFF   FFFF

    FAS和SS的状态位仅在GUI上刷新后仍为绿色。

    我无法打开设备封条并校准电压。

    请查找bqstudio屏幕的附加文件。 我无法附加逻辑分析器文件,因为它们很重。 您能否向我提供您的个人电子邮件,以便我向您发送。

    e2e.ti.com/.../New-folder-_2800_3_2900_.rar</s>2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    继续我上一个职位。

    我正在附上逻辑分析器上捕获的数据的Excel文件,并正确标记输入数据。

    e2e.ti.com/.../New-folder-_2800_4_2900_.rar</s>2900

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我有同样的问题。
    我当时正在学习充电放电周期,突然我无法打开芯片。
    我没有更改任何代码/密钥。 我遵循了Bryan上面给出的程序,但仍然没有成功。

    有什么线索吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harshang,您好!
    您可以对默认SREC文件进行编程并进行检查。