This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压转换器_电感器RMS电流计算

Guru**** 2556140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657358/buck-converter_inductor-rms-current-calculation

您好,

在计算降压转换器中电感器的RMS电流时,我看到了公式  IRMS = sqrt (IO^2 +(Iroomp)^2 / 12)。

请告诉我为什么 考虑12?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prajeesh

    使用文本将会很乏味。 三角形波的RMS波纹电流为sqrt (((ILmax^2)+(Ilmin^2)+(ILmax * Ilmin))/ 3))。

    ILmax = Iout +(I脉动/2)

    Ilmin = Iout -(I脉动/2)

    替换和代理将得到:

     IRMS = sqrt (3 *(IO^2)+((Irob包括^2)/ 4))  

    将两个术语除以3获得

    IRMS = sqrt ((IO^2)+(Irob包括^2)/ 12))  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复