This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.501万:要使用TPS5.501万分析2路输出回扫转换器,如何为变压器建模?

Guru**** 2589045 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM5018, UCC2891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658423/tps55010-to-analyze-2-output-flyback-converter-with-tps55010-how-to-tina-ti-modeling-a-transformer

部件号:TPS5.501万
主题中讨论的其他部件: TINA-TILM5018UCC2891

尊敬的支持成员:


如上一帖子已锁定,
i新员额。


我的客户使用了TPS5.501万。

我想分析一个双输出回扫转换器,
您能否教我如何使用TINA-TI的多绕组变压器?

规格条件。
输入电压:24V
输出电压:±18 V
输出电流:0.05A


祝您一切顺利。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    类似下面的东西可用于为具有2个次级绕组的回扫变压器建模。 这是一个相对基本的模型,但它足以显示输出进入监管。 具体来说,它没有任何东西可以模拟交叉监管的效果,我不确定如何模拟这种效果。 此外,您可能没有芯电阻(RCORE)和绕组间电容(CINT)的任何值。 如果您需要在变压器型号中包括其中一些细节,我建议您咨询变压器供应商。

    附加的是此图像来自的源TINA模拟。

    经过此过程后,我注意到设计需要24 V的输入电压。TPS5.501万不支持这种高输入电压。 我建议查看LM5018或类似的产品。

    此致,
    安东尼

    e2e.ti.com/.../slvm602_5F00_2_2D00_outputs.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Anthony:


    非常感谢您的回复。


    我误将VIN范围。
    输入电压5V。

    我给我的客户发送给您的答案。

    我会给你反馈。

    祝您一切顺利。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Anthony:


    我对我的客户进度情况进行反馈。
    我的客户能够确认它工作正常。
    非常感谢您的回答。


    我可以提出添加问题吗?
    如何使用TINA-TI创建光耦合器的等效电路?

    祝您一切顺利。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob,您好!

    很高兴看到变压器型号能为客户提供服务。

    我以前没有在TINA-TI中模拟光耦合器,但我认为这应该是可能的。 我建议尝试的是查看客户是否要使用适用于光耦合器的PSPICE模型。 然后可以将其导入到TINA中。 如果需要任何帮助来导入模型,以下链接是"如何操作"视频。

    training.ti.com/importing-spice-models-tina-titm-simulator

    安东尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Anthony:

    非常感谢您的回复。

    我确认了SPICE模型。
    客户想要使用的光耦合器没有SPICE模型。

    因此,
    我想创建一个相当于光耦合器的电路。

    我们如何制作等效电路?
    有什么办法吗?

    祝您一切顺利。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,您好!

    对不起,我不熟悉与光耦合器型号对应的电路。 我建议咨询光耦合器供应商以帮助解决此问题。

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Anthony:

    非常感谢您的回复。

    顺便提一下,
    您是否认识熟悉光耦合器等效电路的人?

    祝您一切顺利。

    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我没有。 我还认为最好从供应商那里获得一个更现实的模型,用于他们计划使用的光耦合器,而不是尝试创建一个简单的等效电路。 是否有类似的光耦合器具有PSPICE模型,客户可以将其用于仿真?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Anthony:

    非常感谢您的回复。

    我的客户没有PSPICE模型。

    设备不同,
    您是否可以使用以下文件进行仿真?

    UCC2891_START.TSC
    UCC2.86万PMP1905_TRANS.TSC</s>1905


    文件来自TINA-TI EXAPMPLE。

    祝您一切顺利。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟可能会使用这些光耦合器模型运行。 但是,我仍然强烈建议他们为计划使用的光耦合器或类似的光耦合器获取一个模型,以便在更接近真实电路的位置进行仿真。  UCC2891中使用的模型可能只是来自Vishay网站的SFH690的PSPICE模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Anthony:

    非常感谢您考虑一些光耦合器型号。

    另外,我会反馈我的客户回复。


    祝您一切顺利。
    Bob Lee。