This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.7621万 -插入充电器和充电/放电检测时,电池电量会跳转

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658479/bq27621---battery-level-jumps-when-plugged-to-charger-and-charging-discharging-detection

部件号:BQ2.7621万-G1
主题中讨论的其他部件:EV2400

您好,

这里我有两个问题:

1)将充电器插入主板时,BQ2.7621万显示电池电量跳至30 40 % (例如:电池的19 % ,插入充电后:65 %)。 当我拔下充电器时,电池值开始下降(分钟-两次1 % 下降后),但当我重新启动主板时,BQ2.7621万返回之前的(BQ2.7621万 19 % - 20 % 值) -这可能是什么问题? 行为是否正确?

2)当我将充电器连接到电路板时,有时我会在大约10-15秒后得到Flags()中的标志DSG的变化-这可能是什么问题?

非常感谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    此器件是一种基于电压的仪表,依靠OCV测量进行SOC预测。 当您插入充电器时,电压是否会显著上升? 您能否将数据存储器气体测量中的最大IR修正值从400mV降低到200mV,以便我们了解这是否能改善情况。

    对于DSG标志的问题,您将DSG I率阈值设置为什么ID? 请查阅TRM和用户指南,了解如何为您的应用程序配置。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx,非常感谢您的回答!

    我不清楚如何将这些值写入BQ2.7621万。 我是否需要拆开设备封条? 当我更新了这些值时,我是否需要执行初始化过程?

    在哪里可以找到将数据写入BQ2.7621万的正确算法?

    我不得不说,BQ2.7621万的文档是我见过的最差的之一:(

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关代码示例,请访问 www.tij.co.jp/.../slua801.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Dominik:

    感谢链接。

    我无法理解的事情...

    我根据《快速入门手册》执行所有配置。 在放置在该位置的结构图中,我看到了初始化所需的算法以及我需要写入的所有寄存器/命令。

    更新开始:

    小心! 在快速启动手动初始化图中,我发现了许多错误!

    应该读写的数据存储器地址错误!

    请看我的问题: 问题

    更新结束

    在您发布的链接中,我看到不同的地址(例如,设计能量和设计能量的地址(类ID) 81,但根据快速入门手册,设计能量的地址74 (0x4A)和设计能量的地址76 (0x4C)应该访问该地址)。 我不明白应该使用哪个地址! :(

    此外,我在链接的文档中看到,建议使用电池管理工作室。 我试着用它,但没有缺。 是否可以有人给我发送一个电池配置文件,其中包含下一个参数:

    设计_容量:                                    1450mAh
    设计能量:                                      设计容量* 3.7 = 1450* 3.7 = 5365 (3.7 参数-根据BQ2.7621万数据表)
    锥度速率USB充电器:               157
    端接电压:                          3200mV
    Maximum_battery_voltage                 4200mV

    感谢您的帮助和解答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我了解如何读取数据存储器! :)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    真是个好消息! 如果您对设备有任何其他问题,请告知我们。

    此致,
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,是的,谢谢。 但是没有人给我发了一个黄金图像文件:(我希望有人能给我……
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Michael:

    创建黄金映像文件应该在您的一方。 您是否有EVM或EV2400?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不是:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Michael:

    没问题,您是否可以从TI网上商店订购EVM和EV2400?