This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5.3602万-Q1:切换模式转换

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659903/lm53602-q1-switching-mode-transition

部件号:LM5.3602万-Q1

您好,

我想确认LM5.3602万-Q1的产品概念,了解其切换模式转换。

  • 即使在自动模式下, LM5.3602万-Q1不会PWM和PFM之间自动切换其开关模式,无论其负载状况如何,它都将被迫在PWM中工作,除非其输入电压一旦上升到其阈值(约为6.8 V)以上,如数据表中的图13所示。 它是否是此设备针对汽车应用的产品概念? 在车辆中,当钥匙打开时,蓄电池电压会一度高达12至14 V,我猜此设备的设计考虑了车辆的这种行为。
  • 关于为什么LM5.3602万-Q1在输入电压上升到约6.8 V阈值以上之前保持在PWM中的原因, 这是否因为电脑控制器必须提供足够的负载电流,以便在系统启动时负载快速激活,并且PWM比PFM更好地处理这种情况?

此致,
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田山

    在低输入电压下,内部压缩器将夹紧至高电压,设备将进入压降模式,即降低操作频率,轻负载PFM模式将被覆盖关闭。

    ——安布莱什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ambreesh-San,

    我担心我的问题不会问设备是如何设计/制造的。 我怀疑该器件的运行方式与我在上一篇文章中提到的一样,我想知道TI是如何考虑该问题并实施解决该问题的功能的,这就是我所说的“产品概念”。 您能否确认TI为什么在LM5.3602万-Q1中实施了VIN阈值,并决定在VIN低于阈值时强制其在PWM中运行? 再说一遍,这应该是有原因的,这也是我想知道的。

    此致,
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    横田山

    该功能的实现是为了即使在较低的输入电压下也能启用轻负载功能。 但超过特定阈值时,内部压缩器将夹持到更高的电压,此输入电压取决于编程的输出电压,如图13所示。
    例如,如果将输出编程为6V,则发生此转换的输入电压也将增加。
    具体来说,它更像是与跌落操作有关的,而是与汽车有关的。

    ——安布莱什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ambreesh-San,

    我很抱歉地说,它根本没有回答我的问题。 同样,该功能的市场背景是什么? 是我的问题。 我想,您团队中定义了LM5.3602万-Q1规格的人应该知道这一点。

    此致,
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,横田山,

    数据表中描述的设备在低VIN下的最终行为不是计划功能,而是选择实施PFM到PWM转换的架构的折价结果。

    此致,
    -jp