This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM2.3601万:推荐占用空间

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/656455/lmzm23601-recommended-footprint

部件号:LMZM2.3601万

我将对初步调节器LMZM2.3601万进行采样。 数据表中没有零件尺寸,想要查看是否有零件尺寸或占地面积可用。

-josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Joshua,

    我已联系我们的电源模块组,为您提供此信息。

    谢谢!
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Joshua,

    以下是包装图纸的链接。

    出于好奇,此调节器的应用是什么?

    如果您希望我们在准备就绪后查看您的示意图和布局,请告诉我们。

    谢谢,

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Denislav,

    我正在使用此调节器为电机控制器中的低压电子设备供电。 我非常受空间限制,喜欢使用集成电感器的调节器。  是否有完整产品发布的预期时间范围?

    此致,

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Denislav,

    我还在寻找LMZM2.3601万封装图和/或推荐的PCB布局。 您发布到PDF文件的链接似乎已断开。 请您再次发布吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一个公共TI目录,其中包含此模块使用的uSIP10封装的尺寸。

    转到 本页,在最后,您可以下载带有uSIP10封装机械图纸/尺寸的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在尝试访问您共享的链接,但它无法正常工作...
    请提供LMZM2.3601万的尺寸详情
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!