This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3.9002万:PMP6712 +股份(UCC3.9002万)

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP6712, UCC39002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660372/ucc39002-pmp6712-share-ucc39002

部件号:UCC3.9002万
主题中讨论的其他部件:PMP6712UCC2.895万UCC2.9002万

向所有设计师朋友问好。

我正在设计一个具有负载共享的隔离直流/直流转换器。
我正在使用参考设计PMP6712来构建直流/直流转换器,但希望在此电路中包含共享。
最大的挑战是,主要控制在入口的"土地"上,在出口的"土地"上的份额。
如何制作此电路?
 
lssouza@linear.com.br

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HelloLeonard

    有趣

    首先,PMP6712中的两个功率级已在主/从排列中共享电流。 U5的误差信号放大器(COMP1)应被视为电流需求信号,U5内的PWM逻辑将用作控制设定点。 然后,Comp1也直接送入另一个UCC2.895万控制器(u11)。 EA-直接与u11的COMP相连,因此u11的误差放大器充当单位增益缓冲器。 这意味着u11内的PWM逻辑使用与U5相同的电流需求信号,因此两个控制器对控制回路使用相同的设定点,并且两个功率级的输出电流应该相同。

    您有两种选择-您可以将COMP1信号连接到多个功率级,它们将向输出提供相同的电流-您可能需要考虑使用UCC2.895万的同步功能,以使所有控制器以相同的方式运行 频率,以避免低频率心跳效应和由此产生的噪音-但这是电流共享的附带情况,无论您是否同步控制器,都能正常工作。 以这种方式进行电流共享的一个缺点是,一个控制器是主控制器,其余的控制器是从属控制器。 如果从属设备停止运行,其他设备将接管负载,但如果主设备停止运行,则整个系统将停止运行。

    第二个选项是使用负载共享控制器。 UCC2.9002万是「度」的,因为没有固定的主装置。 UCC2.9002万的工作方式基本上是通过微调负载共享系统中各个模块的输出电压来实现相同的电流。 PMP6712 -因为它不允许这样做,因为它不包含遥感功能,但很容易修复-至少在概念上是这样。 您需要修改电路,使R108处的VOUT连接成为遥感节点。  请勿对开路导线(例如TP29至VOUT的二极管)添加保护。 您还必须添加输出电流感应电阻器- UCC2.9002万 DS显示了如何执行此操作。

    PMP6712控制器位于主侧,UCC2.9002万控制器位于辅助侧,这并不是一个根本问题-只需将遥感添加到PMP6712设计中。 请注意,只有一个VOUT传感网络,因此UCC2.9002万控制器将PMP6712中的两个功率级视为一个块。

    如果您需要对上述内容进行澄清,请告诉我-我知道其中有些地方有点模糊和概念化

    此致

    Colin

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Colin

    感谢你们的澄清...

    该项目的最终目标是建造一个3.5KW的电源(PS)。 我将使用3 x 1200W (PS)获得总功率的"冗余(33 %)"。
    分析得更好我将把主控件(UCC2.895万)连接到输出接地,我将使用绝缘来切换初级MOSFET。

    有了这个,我可以使用UCC3.9002万在最终项目中共享3个PS。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Leonardo
    我认为您在本项目中使用UCC2.895万/UCC39002是3.9002万是正确的-如果您想要冗余,则不能使用主/从排列。
    此致
    Colin