This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:带闩锁的故障状态

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658880/tps2660-fault-status-with-latch-off

部件号:TPS2660

你(们)好

 如果在MODE和RTN引脚之间连接了402Kohm电阻器,是否可以将TPS2660x系列的所有故障事件设置为锁存类型?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    将一个402Kohm电阻器从MODE连接到RTN将在电流限制故障期间使锁扣关闭。
    在其他故障(如过压,欠压,反向电流等)上,它不会闭锁。

    您能否告诉我们为什么会出现这一要求?

    此致,
    卡里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Karikalan

    感谢您的回复。

    因为我在数据表P. 23 9.3 .5.3 故障响应上得到了以下信息。

    9.3 .5.3 故障响应
    FLT漏极开路输出在以下条件下断言(低有效):
    •故障事件,例如欠压,过压,过载,反向电流和热关闭条件

    >在其它故障,如过电压,欠电压,反向电流等,它不会闭锁。

    是否有办法知道发生了什么故障事件?


    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    通过查看Imon针脚可以区分电流限制故障和其他故障,该针脚提供了了解负载电流流动量的机制。

    但为了区分其他故障,需要单独使用离散电路或电源电压监测器。

    此致,
    卡里。