This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050MK-1EVAL:我是否可以使用相同的设计,但引脚1和6之间的电阻不为100欧?

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-2, LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657570/lm5050mk-1eval-can-i-use-this-same-design-but-without-the-100-ohms-between-pin-1-and-6

部件号:LM5050MK-1EVAL
在“线程:LM5050-2LM5050-1”中讨论的其它部件

您好,

我当时在查看该主板的EVM设计,想知道100欧姆是否绝对必要?

我可以在两个针脚之间进行短路吗? 如果不是,则需要在多大电压水平上安装电阻器?

谢谢!
路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Louie,

    需要从输出到VS引脚的100欧姆电阻器和VS引脚上的电容器来过滤/绕过来自输出引脚上可能出现的假峰值的VS电源。

    建议使用电阻器清洁LM5050。

    此致,
    卡里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kari,

    感谢您的快速响应,您能告诉我为什么会出现虚假峰值,因为它具有如此高的电压额定值,因此对该设备有害?
    我当时在看LM5050MK-2,它的结构图与LM5050MK-1相同,但有一个例外,那就是它在内部连接到OUT引脚,而不是由VS引脚提供偏置电路。 是否存在可防止LM5050MK-2受到刺刺的内部装置?

    谢谢!
    路易
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Louie,

    LM5050-2和LM5050-1之间的差异之一是供油泵的工作方式。 在LM5050-2中,供油泵只能从内侧运行,在LM5050-1中,供油泵可以从内侧运行或从外侧运行。

    在负载打开/关闭过程中,可能会出现入/出引脚上的峰值。 因此,“内”和“外”针脚可以处理这些峰值。
    但是,我们需要将电源引脚与峰值分离。

    此外,如果您担心FET关闭时从OUT到In的泄漏,则使用从OUT到VS的限流电阻将有助于限制泄漏电流。

    如果输出VS-LM5050输入有泄漏电流,您是否发现应用中存在问题?

    此致,
    卡里。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我浏览了数据表,它说只有当我使用输入低于5V的系统时,这才是正确的。  

    由于我的系统将为12V输入,我应该能够将输出短至VS,对吗?

    谢谢!  

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Louie:

    是的。

    但是,如果您担心中的泄漏,请查看螺纹。

    "e2e.ti.com/.../57.4118万"


    此致,
    卡里。