This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ3.4202万:驱动INH/UVLO引脚打开和关闭设备

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657027/lmz34202-driving-inh-uvlo-pin-to-turn-on-and-turn-off-the-device

部件号:LMZ3.4202万

您好,

问题1. 从数据表中我了解到,如果'INH/UVLO引脚'电压大于2.1V (通常),LMZ3.4202万将会打开。 对吗?
       如果此引脚保持浮动,会发生什么情况? 此销是否有内部上拉?

问题2. 我计划从UC/FPGA的GPIO驱动'INH/UVLO引脚'。 GPIO不是漏极开路引脚。 使用正常GPIO引脚驱动INH/UVLO是否正常?
      我无法确保此GPIO在初始开机或重置期间处于接地状态。
      请查找LMZ3.4202万测序控制的随附图像 图像中显示的设置是否足以执行LMZ3.4202万的定序和断序?


 


提前感谢
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak您好!

    INH/UVLO不与任何内部关联。 因此,INH/UVLO引脚不应保持浮动 状态,以防止处于未定义状态。 通常,INH/UVLO引脚在不使用时连接到电源。 否则,在该引脚,AGND和PVIN之间放置一个电阻分压器,以调整UVLO电压。  数据表规定了典型值2.1V时抑制高阈值。 任何电压达到或超过该电压将打开设备。

    INH/UVLO引脚必须由开路排卸装置驱动。 数据表中8.1 第2节中的图30提供了如何使用INH/UVLO引脚的示例。

    此致,

    Jimmy Hua  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jimmy Hua,

    感谢您重放查询。

    根据你的建议,我理解以下内容

    1. INH/UVLO引脚不应保持浮动。

    2.您所附的图:30显示'INH/UVLO引脚'的状态由MOSFET Q1确定。

      当MOSFET的栅极处于逻辑高时,'INH/UVLO引脚'将处于接地电位,因此LMZ3.4202万将关闭。

      当MOSFET的栅极位于地面或浮动时,'INH/UVLO引脚'将处于PVIN电压,因此LMZ3.4202万将打开。

      因此,要打开/关闭LMZ3.4202万,我们必须正确驱动MOSFET Q1的栅极。

      在我们的项目中,MOSFET的栅极由 UC/FPGA的GPIO控制。 在初始通电期间,由UC/FPGA GPIO控制的MOSFET栅极可能处于高阻抗或接地状态。

      这将导致在实际开机测序开始之前打开LMZ3.4202万。 因此必须避免这种情况。

    避免上述问题的解决方案
    因此,为了避免INH/UVLO引脚浮动,并确保仅在UC/FPGA的GPIO处于高位时才打开LMZ3.4202万,将执行所附图像中显示的电路布置。
    请找到所附图像。

    当跳线位于位置1和2时,电阻器R1确保INH/UVLO引脚不会浮动,即使UC/FPFA的GPIO在通电过程中处于高阻抗。
    LMZ3.4202万仅在GPIO以逻辑高(3.3V)设置时才开始切换。
    但此处的GPIO不是漏极开路引脚,而是普通逻辑引脚。

    问题1:连接到图像的电路是否足以执行LMZ3.4202万的启动和关闭顺序?

    问题2:我认为使用正常GPIO驱动INH/UVLO是可以接受的。 不是必须具有开口排放销。
                        数据表第17页第2段指出INH/UVLO引脚可以由逻辑引脚驱动,不一定是开路漏极。 请找到所附图像。
                        因此,使用正常GPIO引脚驱动INH/UVLO是否可以?

     


     


    感谢您的持续支持。

    谢谢,此致
    Deepak V




    谢谢,此致
    Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Jimmy Hua,
    请查看上一篇文章中的疑问。
    我正在等待您的回复!!!

    谢谢,此致
    Deepak V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak您好!

    很抱歉,我错过了此回复。 这一定是我的电子邮件过滤器中漏掉的。

    要回答您的两个问题:
    1.是的,如果GPIO不发送逻辑输入,R1 (82k)电阻器将确保LMZ3.4202万不会浮动。
    2.是的,INH/UVLO引脚可以直接接受逻辑输入。 在您的情况下,它将是来自UC GPIO的逻辑输入。

    此致,
    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jimmy:
    感谢您的持续支持和解决我的疑问。
    现在,我非常清楚如何启用LMZ3.4202万。

    谢谢,此致
    Deepak V