This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3.7321万:UCC3.7321万,UCC3.7322万最大"in"引脚电压

Guru**** 1452620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/659260/ucc37321-ucc37321-ucc37322-max-in-pin-voltage

部件号:UCC3.7321万

您好,正如标题所示,我对输入引脚上的最大电压可能是多少有点困惑。 数据表将6V或Vdd (在我的情况下,Vdd为12v)表示为最大值,它是哪一个?

目前我正在使用与Vdd相同的+12v电源驱动该针脚,这会损坏芯片吗? 这也适用于具有类似额定值的其他许多栅极驱动IC。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    感谢您对UCC3.7321万的关注。 我叫Mamadou Diallo,是高功率驱动器组的应用工程师。

    输入引脚(引脚2)处的最大电压由6V和VDD + 0.3V之间的较大值提供。 由于VDD不能超过16V,因此在自由空气温度范围内工作时,输入引脚处的最大电压为16.3V。
    您当前在VDD=12V时驾驶它的方式不会损坏芯片。

    请确认这是否回答了您的问题。

    此致,

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的清理! 6V规格来自何处? 是否有某种内部夹具在该电压下触发?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    是的,有一个内部钳位触发电压为6V (高于推荐的最小Vdd电源1.5V),当您的Vdd较低(如4.5V)时,允许操作空间

    此致,

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯,您认为在输入引脚处包括一个电阻器是明智的? 目前波形看起来很好,没有一个,但如果有内部钳位,那么我想最好包含一些串联电阻,因为它是由非常低的阻抗源驱动的。

    是否有任何有关内置输入夹具的信息? 我在数据表中看不到任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    我对延迟回复表示歉意。 我很高兴您的波形看起来很好。  请允许我在星期二之前向您提供有关内置夹具的更多信息。  

    如数据表中的图27所示,无需在输入端添加电阻器即可实现此驱动器的性能。  

    此致,  

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 没问题,很期待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    我仍在研究有关内置夹具的信息。

    感谢您的耐心等待!

    此致,

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    感谢您的耐心等待,6V max实际上是输入引脚(引脚2)处MOSFET栅极的逻辑高最大值。 请参阅数据表第1页的方框图。 将此输入与启用引脚(引脚3)进行比较,该引脚通过100千欧的内部电阻(用于有源高逻辑)从内部拉至Vdd。

    如果您还有其他问题,请告知我们!

    此致,

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 那么100 % 确认我可以继续将12v电压插入输入引脚2吗? 然后我将解析该线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    很高兴听到你的声音!
    由于您使用的是Vdd = 12V,因此最大输入引脚(#2)为Vdd + 0.3 = 12.3V。 虽然您的波形看起来不错,但通常最好的做法是给自己留出一些摆动空间,而不要让驾驶员操作得太接近绝对最大评级的界限。

    我建议您使用<10V,具体取决于您的应用。

    如果这解决了您的问题,请告知我们。

    此致,

    -Mamadou