This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.818万:交流输入浪涌电流

Guru**** 2556620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658603/ucc28180-ac-input-rush-current

部件号:UCC2.818万

您好,

我们收到客户关于UCC2.818万的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在评估EVM。 他们发现交流输入浪涌电流处于交流线路电压的最高位置。 请参阅随附的文件。 为什么会出现这种现象? 我认为电感器值对于 他们的状况来说太低了。 这是否与这种现象有关?

e2e.ti.com/.../UCC2.818万-issue.pptx

此致,
Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tateo-san

    浪涌电流的值与升压电感器的设计无关。

    在升压电路中,控制器无法限制进入PFC电容器的浪涌电流。 浪涌电流通常受NTC电阻的限制,该电阻在加热时会因流经该电阻的电流而下降。 对于更复杂的高功率系统,客户在桥式整流器之后将一个电源电阻器与正极轨串联,当增压电路开始工作时,电阻器会由继电器短路。

    此致

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,如果解释很难理解,我深表歉意。
    这种现象不是启动时的浪涌电流,而是在稳定状态下,在交流线路电压的顶部出现大输入电流。 他们担心这会导致低功率因数。 请参阅上一篇文章中随附的文件。

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo-san,您好!

    感谢您指出带有波形的文件。 客户是否将EVM修改为以较低的65kHz频率运行,但使电感器保持不变?

    如果客户使用计算器工具,它将建议新的电感器值和控制环路组件值,这些值需要在65kHz工作频率下进行更改。

    此致

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的快速支持。
    是的,他们没有更换电感器。 他们还使用了计算器工具,只更改了回路组件(电感器不变),但这种现象仍然存在。 如果您可以提供有关低电感器出现此现象的原因的意见,这将非常有用。 请问您对此有何意见?
    无论如何,我会建议他们更换电感器。

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo-san,您好!

    客户能否在此事件期间测量ICOMP引脚上的波形,可能是在这种情况下,ICOMP引脚在PFC电感器的低值下饱和。 较低的PFC电感值将增加峰间波纹电流,而Isense引脚上较高的电压值可能会导致问题。 客户是否更改了电流感应电阻值?

    此致

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的支持。 它们更改了以下值,但电流感应电阻器未更改。

    c7=4700pF
    C13=6.8 uF
    R6=6.8公里

    我要求他们提供ICOMP上的波形。 如果我知道,我会告诉你。

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo您好

    他们能否将使用的值发送给UCC2.818万设计计算器?

    此致

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo您好

    此处有任何更新?

    谢谢

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,抱歉回复延迟。 由于他们忙于其他项目,我们尚未获得相关信息。 他们认为您的支持非常有帮助。 他们计划在下周结束之前向我们提供信息。
    我们感谢您的合作。 当我从他们那里得到信息时,我会告诉你。

    此致,
    Tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tateo-san,您好!

    我将关闭此帖子,一旦客户可以提供计算器,我们就可以打开新帖子

    此致

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,感谢您的支持。 我将在收到计算器时打开一个新帖子。 感谢您的合作。

    此致,

    Tateo