This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS2.2962万:当结果中出现在法拉德时,修改加载的操作点将显示在UF中。 这会限制值的验证

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660489/webench-tools-tps22962-modify-operating-point-for-cload-is-shown-in-uf-when-it-appear-in-farad-in-the-results-this-limit-the-validation-of-the-values

部件号:TPS2.2962万
主题中讨论的其他部件: TINA-TI

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

Cload的修改操作点部分将最小值限制为0.001 ,但将所有值作为Farad而不是UF,如图所示。 这会在尝试更改值时提供1mF的最小值...这并不是很有用。

是否对工作台进行了任何更新以纠正此问题?

我的系统上的坠落时间太长,我需要了解为什么要更改以及要更改什么。

也没有迹象表明,初始Vout的50 % 25 % 的秋季time...it's的阈值是多少?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    下降时间定义为VOUT的90 % ,直至10 %。 至于WEBENCH问题,我将继续并将其分配给正确的团队。

    谢谢!

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,David
    修改操作点中的单位不正确。 我们将纠正此问题并降低限制。
    同时,我们在产品文件夹上有一个PSpice模型,您可以使用它来模拟对变化的加载的影响。

    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致,
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Gerold,您对何时更新工作台有什么想法?

    我们对PSpice模型不是很熟悉,因此在hyperlinx中创建项目并将其链接到TPS2.2962万的PSpice模型时遇到了一些问题。

    我不知道为什么webench项目没有"SIM"按钮来导出到TINA? 我在其他一些工作台上看到过它...

    在TINA中直接导出工作台将非常有用。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    我目前没有时间表。 我正在附上有关如何将PSpice模型导入TINA-TI以使您继续进行项目的说明。
    www.ti.com/.../slva527.pdf

    此致,
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Gerold的快速回答!

    另一件事,当您在操作点第一次按下"重新计算"按钮时,如果我返回原理图更改Rload值,则"操作值"选项卡中没有任何变化,值也不会重置为原始Cload。

    我仍在尝试找出为什么我的工作台没有给出系统内测量的结果。

    "直流负载下降时间"和"无负载下降时间"之间的差异意味着什么? 在系统中...如果我关闭开关,负载始终连接到开关,因此我总是在"直流负载下降时间"?

    感谢您的精确操作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    原理图中的Rload值仅用于显示-要更改实际Rload,您可以在“操作值”表中更改Iout值。
    或者,您可以尝试为不同的Iout创建设计。
    直流负载下降时间是考虑直流负载时输出电压下降所需的时间。 如果您假定您的负载在断电时处于活动状态,则可以使用此值。 如果您的负载已处于非活动状态,则可以使用无负载跌落时间。
    此致,
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gerold,我尝试按照说明导入PSpice模型,但它无法编译。  出什么问题了?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    复制粘贴对屏幕截图不起作用。
    它显示:"Invalid device:$CDNENCSTART. 51号线"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,David,网络上的模型已加密。 您需要一个未加密的型号,可向您当地的TI现场工程师申请。 请给我一天时间,我们会看看是否可以将模型快速放入TINA并发送给您。
    此致,
    Gerold
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢David与现场团队联系并获得未加密的模型。 我正在关闭此TT。 如果您有更多问题,请告知我们。 很高兴能为你提供帮助。

    此致,

    Gerold