This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:无法达到最大占空比

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026, LM5025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/658602/lm5026-can-t-reach-to-maximum-duty-cycle

部件号:LM5026
在“线程: LM5025C”中讨论的其它部件

尊敬的专家:

我正在使用LM5026设计。 LM5026已编程为允许最大占空比80 %。 出于某种原因,LM5026未将占空比提高到~72 % 以上。

DCL已连接至RT。

UVLO中的电压为1.3 ...1.4V。

由RT电阻器设置的自由运行频率为250kHz。 设计与300kHz频率的外部同步。 外部同步信号的占空比为50 %。

您是否有任何可能导致此类行为的想法?

谢谢!

Rgds,

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Juha,

    您是否尝试过在没有同步信号的情况下测试设计?

    此致

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    是,没有外部同步时,最大测量占空比为~78 %。 它更高,但仍低于80 %。 由于某些原因,使用外部同步时,占空比限制为较低的值。

    数据表中没有最大占空比的最小值或最大值,只有典型值。 是否存在最大占空比的任何现有公差数据?

    Rgds,
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Juha,

    一些想法。

    1.将控制器编程为在300kHz无同步时运行,查看您获得的最大占空比
    2.检查UVLO引脚电压,因为它与可编程占空比钳和UVLO引脚上的电压存在关系,请参见图18。

    此致

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Juha,

    此处有任何更新?

    谢谢

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Peter,

    由于最大占空比(91 %)较高,目前考虑LM5025C。

    对于LM5026,与78 % 72 % 相比,在没有外部同步的情况下,似乎可以实现更高的最大占空比。 LM5026以前是否有过类似的行为?

    对于LM502x系列,一般而言,数据表仅为可能的最高占空比提供典型值。 是否存在最小值和最大值的现有数据?


    Rgds,
    Juha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Juha,

    我需要向工厂咨询LM5025C和LM5026的Dmax扩展数据,请给我一两天时间。

    此致

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Juha,

    我在设备上有很多数据。 我将关闭此帖子并通过电子邮件发送给您。

    此致

    彼得