This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LP8758-E0EVM:无法连接到评估板

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/654988/ccs-lp8758-e0evm-cannot-connect-to-evaluation-board

部件号:LP8758-E0EVM

工具/软件:Code Composer Studio

我购买了LP8758-E)EVM模块,并尝试使用Windows 10 64位计算机连接到USB端口。  GUI软件启动,但我无法连接到模块。  似乎认为GUI软件中没有包含设备驱动程序。  如何获取设备驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Barry,

    应该不需要任何其他设备驱动程序。 GUI软件使用HID Windows驱动程序,只需插入USB电缆即可正常工作。
    您是否可以从Windows设备管理器检查Windows是否识别USB? 插入USB电缆时,人机接口设备下面应该会出现一些HID /USB线路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVM板发现I2C无法正常工作的问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Barry,

    在哪里可以解决I2C问题? SCL/SDA是否完全错误签名,或者根本原因是什么?

    此致,

    Jari Niemelä ć