This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 铅酸电池欠压保护?

Guru**** 2559650 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL536A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/660276/undervoltage-protection-for-lead-acid-batteries

主题中讨论的其他部件:BQ76PL536A

大家好。

我想知道为什么德州仪器(TI)没有用于铅酸电池保护的IC。

在这种情况下,我对欠压保护感兴趣,因此电池不会放电太深。

有人能给你一些建议吗?

此致,

卡利斯图伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Karlis,

    您在系列中使用了多少个单元格? 我最熟悉我们的汽车产品系列,例如具有可编程阈值的bq76pl536A和bq6pl455A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David。

    我将检查这些IC,谢谢。

    此铅酸蓄电池是典型的12V蓄电池,容量为0.7 Ah。

    此致,

    卡利斯图伊斯