This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.462万:输出压降TPS5.462万

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090314/tps54620-output-voltage-drop-tps54620

部件号:TPS5.462万
主题 :TPS5.4331万中讨论的其它部件

您好!

很棒的夜晚!

TPS5.462万出现问题,输出电压意外下降,我们不知道原因。

在TPS 5.462万之后,我们使用TPS5.4331万将电压调节至3.15V。

什么会导致此电压下降?
或者,我们如何确定压降的原因?

谢谢你。

 

VIN=14,7V
输出电压=5V

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这是一个新的电源/项目吗? 还是以前工作过?

    您是否在一个特定主板或多个主板上看到此问题?

    每个阶段所涉及的输入和输出电流是多少?

    您能否分享确切的原理图和布局?

    请确保电源的电流限制和每个阶段都设置为支持预期的电流量,而不会达到限制。

    此致,

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它已经在许多主板上使用了一段时间,但只有一些主板存在此问题。 
    电流远低于限值。

    我无法共享布局。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    那么,无论负载如何,这种情况都会发生吗?

    故障率是多少? 在总共多少块板中,有多少块板出现故障?

    附件是我用来评估schematic.e2e.ti.com/.../3750.SWIFT_5F00_PeakCMC_5F00_Calculator_5F00_RevA.xlsm的计算器

    此致,

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高负载和低负载时发生。

    我不知道故障率,但我们在某些主板中遇到了这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜你会把14.7A转换为5V,然后才转换为3.15V,因为5V被电路中加载5V的另一部分所使用。

    请将电感器电流波形添加到上面的波形中,以便我们可以在出现此下降时监控/观察电感器电流。

    这应该给我们一些关于正在发生的事情的线索。

    此致,

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Guilherme:

    您是否有机会进一步了解此情况并收集更多波形(电感器电流)?

    此致,

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Guilherme:

    您是否仍面临相同的问题或问题已解决?

    此致,

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yitzhak,

    我们仍然有同样的问题,但由于它是随机发生的,我们仍然没有得到新的波形。 我无法监控电感器中的电流,因为我无法打开电路并损坏PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Guilherme:

    您只需取下电感器并只需将电感器的一个焊片焊回,然后使用粗线将电感器的另一侧连接到印刷电路板。

    将电流探针钩在粗线周围以测量电流。

    我很肯定电流将高于预期。

    不幸的是,如果不进行调试,我们就不可能取得任何进展。

    此致,

    Yitzhak  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将一个电子负载连接到调节器输出,该输出强制超过产品已消耗的2.2A,并且未出现下降。 所以我不认为电流太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的不是平均电流高,而是输出电压下降时的瞬时电流。

    您是否说如果连接电子负载,输出电压将永远不会下降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在增加电流以尝试重复下降,但似乎下降与电流无关。当我们增加电流时,调节器不会下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您查看VIN波形(CH4, Red),您可以看到在5V下降之前的轻微下降。

    这表示输入端的电流较高,否则如何解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Guilherme:

    由于此问题仍然存在且未处于活动状态,我将关闭此帖子。

    如果您再次遇到该问题并希望积极进一步调查,请打开新的帖子以获得进一步支持。

    此致,

    Yitzhak Bolurian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将在收到更多数据后立即进行调查,我将在此处通知您。

    谢谢你