This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD9.5379万Q3M:可替代CSD9.5379万Q3M的类似产品

Guru**** 2629015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085626/csd95379q3m-similar-products-that-can-replace-csd95379q3m

部件号:CSD9.5379万Q3M
主题中讨论的其他部件: CSD9.737万Q5MCSD9.737万AQ5MCSD9.7374万Q4MCSD9.7376万Q4MCSD9.7394万Q4M

您是否可以帮助提供可替代CSD9.5379万Q3M的类似产品

目前设计为TPS5.1623万RSM+CSD95379Q3MT CPU9.5379万 CPU:,Intel Braswell,N3160

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们不会在 完全相同 的包装中使用其他零件。 是否会考虑不同的方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,昆泉

    当然,非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果  包装灵活,则可能会考虑许多部件,您可以访问TI.com网站,浏览所有功率阶段。 CSD9.5379万只是没有智能功能的基本功率级。

    您可以从CSD9.5375万/CSD95377开始9.5377万开始,我不确定目前有哪些部件可用。 您也可以使用额定电流较高的设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,清泉

    CSD9.737万AQ5M或CSD9.737万Q5M是否可以取代CSD9.5379万Q3MT?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gareth,

    CSD9.737万具有较高的额定电压,并且没有SKIP #引脚来选择二极管仿真模式/强制连续传导模式。 您之前是否检查过CSD9.5375万/CSD95377 I9.5377万 I Recommended (我建议使用CSD9.5377万)? 它们与CSD9.5379万更相似,但电流额定值更高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,清泉

    谢谢你

     但建议的更换 部件缺货(CSD9.5375万/CSD95377)9.5377万)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gareth,

    然后,您需要与 客户一起查看这些功率级的数据表规格,因为VDD POR / UVLO,PWM阻抗/阈值等 与 CSD9.737万Q5MCSD9.737万AQ5M有一些细微差异。 根据 他们是否需要SKIP #功能,他们也可以检查CSD9.5373万A/372A,但规格也有一些差异,需要 客户详细查看规格。  

    CSD9.5375万/CSD95377更9.5377万更易于用作更换件,但我了解目前尚未提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  ,清泉

    已找到以下要替换CSD9.5379万Q3MT的组件,请帮助以再次确认

    谢谢你

    CSD9.7374万Q4M 24V 25A (4.5)

    CSD9.7376万Q4M 24V 20A (4.5)

    CSD9.7394万Q4M 24V 20A (4.5)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gareth,

    这些功率级具有30V额定电压,因此功率损耗可能略高,但应该可以使用。 如果考虑重载效率/热,则CSD9.7374万更好,额定电流更高。