This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.995万:UCC2.995万与PMP4.058万的比较

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092739/ucc29950-ucc29950-comparison-with-pmp40580

部件号:UCC2.995万
主题中讨论的其他部件:UCC25.6404万UCC2.8056万PMP4.058万

大家好,

我们有一台大约200~300W的显示器,   

我看到了参考设计PMP4.058万 (UCC2.8056万+UCC256404)25.6404万),

我还看到了UCC2.995万集成解决方案,

但是想知道PMP4.058万和UCC2.995万在我的设计中有哪些优点和缺点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fred:

    感谢您与我们联系。

    UCC2.8056万是转换模式PFC控制器,而UCC2.995万使用CCM PFC控制

    UCC25.6404万是LLC的电流模式控制器,而UCC2.995万则使用LLC的电压模式控制。 由于UCC2.564万x是电流模式控制器,因此具有良好的瞬态响应。 它还具有许多其他功能,如自适应死机时间,x-cap放电,ZCS保护等

    由于额定功率为300W,您可以使用UCC2.8056万 + UCC2.564万x,这是我们最新一代的控制器

    如果您还有任何疑问,请告诉我。

    此致

    Manikanta P