请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ2.572万 主题中讨论的其他部件: BQ2.4725万A
您好,先生:
如果我们的输入源为12V,充电电压约为4.2V,则电流约为5A。
这意味着BQ2.572万将始终以降压模式工作。
根据数据表9-3,Q3和Q4不会处于切换状态。
我们能否删除Q3,BATFET和较短的Q4?
如果是,您能否共享引脚21,24和26的连接方式?
请提供您的建议。
非常感谢。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,先生:
如果我们的输入源为12V,充电电压约为4.2V,则电流约为5A。
这意味着BQ2.572万将始终以降压模式工作。
根据数据表9-3,Q3和Q4不会处于切换状态。
我们能否删除Q3,BATFET和较短的Q4?
如果是,您能否共享引脚21,24和26的连接方式?
请提供您的建议。
非常感谢。