This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.572万:如果在降压模式下运行,我们是否可以删除Q3,Q4和BATFET?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092919/bq25720-if-operation-in-buck-mode-can-we-remove-q3-q4-and-batfet

部件号:BQ2.572万
主题中讨论的其他部件: BQ2.4725万A

您好,先生:

如果我们的输入源为12V,充电电压约为4.2V,则电流约为5A。

这意味着BQ2.572万将始终以降压模式工作。

根据数据表9-3,Q3和Q4不会处于切换状态。

我们能否删除Q3,BATFET和较短的Q4?

如果是,您能否共享引脚21,24和26的连接方式?

请提供您的建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,不建议删除仅用于降压应用的Q3/Q4/BATFET。 BQ2.572万在启动和轻负载条件下充分利用了所有5个开关。 另一方面,我们有BQ2.48万--降压充电控制器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiger:

    好的,谢谢您的推荐。

    是否可以将BQ2.4725万A用于我的应用程序?

    请告诉我您的建议。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。