This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5798万BKUPEVM:为4S LiFePO4充电

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092995/bq25798bkupevm-charge-4s-lifepo4

部件号:BQ2.5798万BKUPEVM

您好,

我需要支持来了解正确的配置,以便能够为4S LiFePO4单元充电。

我可以为1和2个电池充电。 使用3s和4s (750kHz和1.5MHz配置)不会有任何问题。

Ilim_Liz 设置为500mA。

我已检查4S 1.5MHz PROG = 17.4k  

我使用的是5V至20V的VAC1输入。

我也尝试过绕过VAC到VBUS。

我经常得到的是处于故障状态的STAT引脚(1Hz切换)。

评估板上的BQ标记为PX2579X。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sebastiano,

    我能否获得VBUS,SYS和BAT的示波器?  此外,在发生这种情况时,您是否可以发送I2C寄存器的转储?

    此致,

    Jeff