This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.57万A:BQ2.57万超时

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092607/bq25700a-bq25700-hold-time-violation

部件号:BQ2.57万A
主题中讨论的其他部件:BQ34Z100BQ2.57万BQ2.5703万A

大家好,

客户使用BQ34Z100和BQ2.57万进行通信,

但BQ34Z100是I2C接口, BQ2.57万是SMBus接口。

他们似乎遇到了保持时间违规,

我是否可以在SDA处添加电容器以降低下降时间以符合保持时间规格?  

或者这是接口问题,因为它们使用不同的接口?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您可以使用具有I2C接口的BQ2.5703万A。  

    2.我们很少在数据和CLK线上添加电容负载。 我认为这是一个接口问题。 我们的充电器是从动设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tiger,

    感谢 您的回复,

    但我仍然感到困惑,因为即使是BQ2.5703万A,保压时间规格仍为300ns,

    在 100kHz时,I2C和SMBus基本相同

    根本原因还没有解决,所以我觉得我们还需要做点什么来解决搁置时间问题。

    您对此有何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在主机控制器上修复此问题。 我们的充电器是从设备,这意味着它会侦听主机控制器命令并执行操作。  主设备启动总线传输并提供时钟信号。 从属设备可以接收主设备提供的数据,也可以向主设备提供数据。