This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:当生产阶段,编程失败,设备无应答时

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092300/bq27z561-r2-when-production-stage-programming-failed-and-device-had-no-ack

部件号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

您好,先生:

我们正在进入批量生产阶段,但我们发现有2个故障。

出现故障的情况,如设备没有响应。

请参阅下面的I2C波形。

下图显示了正常设备,哪个设备具有ack。

下图显示了故障设备,哪个设备没有ack。

当设备没有ack时,BqStudio屏幕将显示在下图中。

我们还检查了电压仍然存在的BAT针脚,INT也是高电压的。

请参阅我们的示意图并为我们提供一些建议。

让我们知道如何再次避免这种失败的情况?

非常感谢。

e2e.ti.com/.../Charger_2B00_Gauge.pdf

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Statham:

    这些故障设备是否一直处于此状态? 或者他们最终是否会作出反应? 如果设备在某种程度上正忙,则设备可能会出现问题,因此,如果您稍后再次尝试相同的部件,它们是否仍然没有响应?  

    如果它们仍然没有响应,您能否确认故障部件上的连接? 特别是电源和I2C连接。 我看到BAT电压正常,但您是否能够验证仪表是否正在消耗功率/运行? 基本上,我们能否排除焊接/装配会导致故障?

    我在示意图中看不到任何奇怪/有问题的地方,这是有意义的,因为大多数装置都正常工作? 有相当多的跳线如果焊接不正确,可能会导致问题,例如CE和I2C线路上的跳线。  

    谢谢!

    Alex M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alex:

    请参阅我们的反馈,如下所示。

    1.是的,保持故障状态,无论我们重新编程或开机/重置,都是不正确的。

    2.是的,电源,I2C和CE连接正确

    3.我想知道,这是甚么情况造成的呢?

    4.您能否为我们提供一些流程并让我们知道如何避免此问题?   

    期待您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Statham:

    如果仪表不在其地址上,则只有几种可能:

    1. 正如Alex提到的,硬件连接存在问题,因此仪表不能通电(BAT针脚),CE不能通电等
    2. 仪表处于ROM模式,因此它在地址0x16上响应,而不是默认I2C地址。
    3. 在编程过程中,仪表损坏,出现砖形或ESD损坏,仪表出现砖形。

    此致,

    Wyatt Keller