This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:保护并联5节电池

Guru**** 2811895 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092683/bq2970-protection-for-5-cells-in-parallel

部件号:BQ2970

大家好,

我们收到了与其他线程类似的查询,但客户将并行使用5个单元,而不是4个单元。 据我所知, 1pc。  BQ2970可保护1个电池,5个电池可保护5个电池。 5件的配置如何。 BQ2970? 如果按照 数据表第1页示意图所示连接BQ2970和电池组,则连接5件的Pack+。  BQ2970 与包装相同-?

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    我假设您的意思是,一个电池组中将有5个并联电池? 在这种情况下,5个单元将短接在一起,并将作为一个更高容量的单元运行。 它们将与BQ2970接口,就像您对数据表图像中的一个单元格所做的那样。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好!

    我们的客户希望为每个电池添加单独的保护设备。 如果他将一 个BQ2970连接到一个电池(共5个),是否会出现问题? BQ2970 和5块电池) ,然后连接5块。  将+端子组合在一起,与5个Pack-端子相同?

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,  

    这是可以做到的,虽然我没有看到任何人这样做,我认为这不是通常需要的。  我假设您还将包括FET以断开每个单个单元,因此电子器件的成本将高于为整个5p封装使用单个器件和单组FET的成本。

    谢谢!

    特里