This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 升压转换器的输入电压低于12.5V,直通电压高于

Guru**** 2767385 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092275/boost-converter-below-12-5v-input-voltage-passthru-above

主题:TPS6.1288万中讨论的其他部件

我有一个应用程序,其中负载的最小输入电压为12.5V。 有一个备用电池(即,电池仅在电源断电时进入),其电压范围为10V至15.5V。

我曾想过使用降压/升压转换器,但我想知道是否有一个更简单的解决方案,即只有当蓄电池电压降至12.5V以下时,转换器才会作为升压工作,它只是将蓄电池连接到负载。

它还必须具有一个使能输入,该输入可断开负载并将待机电流降至几uA或最多十分之一uA。

有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "只需将电池连接到负载"

    这可能很明显,但我估计"它只是在蓄电池电压高于12.5V时将蓄电池连接到负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elder,

    我可以知道所需的负载电流吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    糟糕!!! 最大2.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elder,

    最接近的部分是TPS6.1288万,它具有足够的电压/电流能力。 但是,此设备不具备真正关机功能,无法满足您的'它还必须具有断开负载的启用输入'。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    扎克,非常感谢,我将仔细看一下。