This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:输出100mA,输出电压为+9V,输出电压为-30V

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1086876/lm2611-output-100ma-from-an-input-of-9v-and-output-of--30v

部件号:LM2611

大家好,

我们的客户希望确认LM2611是否可以通过+9V输入和-30V输出输出100mA。  Webench Power Designer似乎不支持此设备。

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    我想这是可行的。

    我将仔细研究一下,明天再与你们联系。

    此致,

    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Harry:

    我们将等待您的更新。 感谢你的帮助。

    此致,

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    根据快速健全性检查(不详细计算每个参数),我可以告诉您以下信息:

    -所选电压在限值范围内
    -要将9V转换为-30V,占空比将围绕78 % ,这也在限值范围内。
     -问题是,内部FET是否可以处理峰值开关电流(请参阅数据表中的第7.3 3章)
           对于B级零件,最小值低至0.7A,对于A级零件,最小值为1A  
           (典型数字较高,但我正在查看最坏的情况。)

    该数据表还指出:
    - LM2611的内部补偿设计假定L1和L2等于10至22 μH,因此TI建议保持在该范围内。
    切换频率FS在1.0 和1.8 MHz之间可能有所不同,具体取决于特定设备和温度。

    当我在第7.3 3章中使用最差情况参数时,我发现ISW (峰值)将超过B级零件的限制。

    但是,使用A级零件时,只要所选电感器的值足够高,就应该可以这样做。
    请记住还要添加一些余量,以避免电感器进入饱和状态,并补偿电容器的老化等

    此致,
    哈利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    我已经有三个星期没有收到你的意见了。

    我们可以关闭此线程吗?

    如果将来有新问题,您可以随时重新打开它或创建新问题。

    非常感谢

    哈利