This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5302万:哪一项是1S2P或2S1P的最佳解决方案。

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092869/bq25302-which-is-the-best-solution-of-1s2p-or-2s1p

部件号:BQ2.5302万

大家好,

我们的一位客户将设计无线扬声器。 当他们认为扬声器内置两节电池时。 串联或并线的优点/缺点是什么?

我认为2S1P需要电池平衡,但我不知道如何通过TI的电池充电器为1S2P电池充电。

请告诉我描述这些信息的良好文档?

如果您需要详细了解该机会,请发送电子邮件给我。

祝您一切顺利,

h-hayashi@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      从充电器角度来看,并联电向充电器提供相同的最大充电调节电压。 并行单元将根据电压差进行自我平衡,因此通常仅在串行配置中使用单元平衡IC (需要单独的单元平衡IC)。 在串联中,充电调节电压累加,容量相同。 并联充电调节电压相同,容量增加。 如果您使用2系列锂离子电池,则BQ2.5302万不支持8.4V充电调节电压。