This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.0323万:并行操作

Guru**** 2815225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089936/lm20323-parallel-operation

部件号:LM2.0323万
在“线程: LM6.1495万LM6.146万”中讨论的其它部件

尊敬的Power团队:

如果需要,我们可以将2 LM2.0323万并联在一起以获得更高的电流吗?

要注意的是什么?

谢谢,此致,

胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan,您好!  

    理论上是的,这些是具有外部补偿的电流模式设备。 您可以访问COMP引脚以将它们绑定在一起。  

     需要注意的是循环稳定性和布局。  您可以获得几个EVM并对其进行评估。

    另一个想法是使用具有更高电流能力的更现代转换器。  例如LM6.146万或LM6.1495万。 它们还具有相同系列的不同电流选项,具有相同的引脚输出,使电流的放大变得更加容易。  

    此致,  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Denislav,

    我看到 LM2.0323万没有EVM。  

    仿真是否可行?

    谢谢!

    胡安。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juan,您好!  

    很抱歉反应较慢-我不在办公室。  

    是的,仿真可能会有所帮助。 这是一台较旧的设备,我不确定是否有独立型号。 您可以为TI签入PSPICE。

    该主板可能由于使用率低而过时。 我看到经销商仍提供一些主板。  

    请参见此处: https://www.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/LM2.0323万EVAL?qs=X1J7HmVL2ZH%2F8IgtON8l6w%3D%3D

    此致,  
    Denislav