This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.6942万:休眠模式电源电流

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092615/bq76942-sleep-mode-supply-current

部件号:BQ7.6942万
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO

您好,

在进行睡眠模式配置时,我处于两种选择之间。 其目的是在睡眠模式下加快充电速度。

1.将功率:睡眠:电压时间设置降低至标准5秒。 从我的当前设置41秒。

2.在睡眠模式下启用充电FET。

我想知道在睡眠模式下,哪个对电源电流的影响最大?

是否有任何文档可以解决问题?

谢谢

Jonas Ahnström í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jonas:

    我没有这些特定案例的特征参数数据可供分享。 您是否可以在系统上尝试两种设置并测量平均电流?  

    从睡眠模式唤醒实际上并不是基于睡眠:电压时间设置。 唤醒比较器负责此操作-有关“唤醒比较器”和配置选项的说明,请参阅第7.3 节。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我必须测量电流。 本来不希望这样做。

    我的设备消耗的电流低于唤醒比较器,约为120 mA。 唤醒比较器的最低设置为500 mA。 所以它不能像我想的那样被唤醒。 或者我不正确理解它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jonas:

    唤醒比较器的最小设置被设置为500mA,因为如果阈值太低,噪声很容易触发错误唤醒。  你可以将它编程为更低的值-我只是尝试将它写入100mA,它就能工作。 BQStudio不允许您在“数据内存”屏幕中输入较低的值,但您可以使用“命令序列”窗口手动写入该值。 请参阅下面的内容,我读取原始值500mA,修改设置值,然后读取新值100mA。

    您还应确保按照建议将Power Config寄存器中的WK_SPD位设置为'00'。

    此致,

    马特