主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO
您好,
在进行睡眠模式配置时,我处于两种选择之间。 其目的是在睡眠模式下加快充电速度。
1.将功率:睡眠:电压时间设置降低至标准5秒。 从我的当前设置41秒。
2.在睡眠模式下启用充电FET。
我想知道在睡眠模式下,哪个对电源电流的影响最大?
是否有任何文档可以解决问题?
谢谢
Jonas Ahnström í a
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,Jonas:
唤醒比较器的最小设置被设置为500mA,因为如果阈值太低,噪声很容易触发错误唤醒。 你可以将它编程为更低的值-我只是尝试将它写入100mA,它就能工作。 BQStudio不允许您在“数据内存”屏幕中输入较低的值,但您可以使用“命令序列”窗口手动写入该值。 请参阅下面的内容,我读取原始值500mA,修改设置值,然后读取新值100mA。

您还应确保按照建议将Power Config寄存器中的WK_SPD位设置为'00'。
此致,
马特