This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用BQ28Z610芯片的电池在多次短路后无法恢复充电和放电

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092729/the-battery-using-the-bq28z610-chip-cannot-resume-charging-and-discharging-after-multiple-short-circuits

主题中讨论的其他部件:BQ28Z610

您好,专家

使用BQ28Z610芯片时,多个短路后蓄电池是否会进入永久故障模式?

在哪里可以设置此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Scofield,

    它取决于阈值和FET状态。 短路会导致保护跳闸,并关闭放电FET。 恢复延迟可在数据存储器中配置。 一旦满足恢复条件,蓄电池应工作。

    如果放电FET发生故障,则可进入永久故障模式。 这些设置位于数据存储器中的永久故障DFET参数中。