This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9222:用于开启控制器的电压的Fusion配置设置

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9222, UCD7242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091837/ucd9222-fusion-configuration-setting-for-voltage-to-turn-on-the-controller

部件号:UCD9222
主题中讨论的其他部件: UCD7242

您好,

我们正在研究新的设计。 我们使用UCD9222和UCD7242为TMS320C6678ACYP供电。 我们正在使用Fusion工具为UCD9222创建编程文件。 UCD9222和UCD7242由3.3V供电。 UCD9222数据表规定,它将在输入电压为3.00V至3.60V的情况下运行,但Fusion软件不允许我们将UCD9222配置为在低于3.25V的电压下启动。 我们做错了什么?  

有关屏幕截图,请参阅随附的Word文档。

此致,

Larry

e2e.ti.com/.../Fusion-question.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Larry,

    VIN的下限为3.0V。 但是,如果VIN_ON 设置为3.0V,则VIN_ON 设置为小于或等于VIN_OFF。 如果VIN_ON <= VIN_OFF,设备将无法正常工作。 这就是GUI将VIN_ON下限限制为3.25V的原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anne:

    感谢你的帮助。