This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5217万:当通电时nReset为低电位时会发生什么情况?

Guru**** 2394295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092536/tps65217-what-happens-when-nreset-is-low-when-power-is-applied

部件号:TPS6.5217万

您好,我想知道,如果我将nReset引脚拉低,然后将电压施加到交流(或USB),会发生什么情况。 芯片是否会启动然后进入重置状态?

然后,我是否可以确保在以后将nReset释放到较高级别时它打开?

我认为这个问题在数据表中没有答案。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Daniel:

    如果在接通电源并断言PWR_EN时nReset保持为低电平,设备将启动通电顺序。 开机后,它将立即进入重置状态。 只要nReset引脚保持在低位(或至少保持1秒),PMIC将保持重置状态。  将nReset引脚拉高后,设备 将通过默认的开机顺序返回到活动状态。 此信息可在 数据表的第8.3 6节中找到,如下图所示。

    请注意,第一个通电顺序将在设备进入重置状态之前结束,因此,即使您第一次施加系统电压时nReset引脚处于低位,也会有一个时间窗口,在此窗口中将启用电源导轨。

    谢谢!

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒 谢谢你。